Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

January, 2009

Kontakt: Kathy Brysse
mediaeurope@gates.com

Gates aktualisiert den Katalog für Antriebssysteme mit neuen Produkten und Artikeln

Gates hat eine neue, um 245 Artikel erweiterte Ausgabe seines Katalogs für Antriebssysteme für PKW und leichte Nutzfahrzeuge veröffentlicht.   Die Ausgabe 2009 beinhaltet die kürzlich eingeführte Produktreihe Torsionsschwingungsdämpfer sowie ein breites Produktsortiment an Werkzeugen zur Wartung von Riemenantriebssystemen.
 
DerGates Katalog für Antriebssysteme ist ein vollständiges Nachschlagewerk, das Anwendungsdaten für Riemen, Kits, Spannrollen und weitere Komponenten von Antriebssystemen wie die kürzlich eingeführten Torsionsschwingungsdämpfer enthält. Diese wichtige Komponente reduziert die Schwingungen der Kurbelwelle und wird am besten mit dem Keilrippenriemen ausgewechselt, um einen anhaltend reibungslosen Betrieb des Nebenantriebsriemensystems zu gewährleisten. Auch Bilder der nach Erstausrüsterstandards hergestellten Torsionsschwingungsdämpfer sind im Katalog enthalten, wobei die Maße der Komponenten angegeben sind.
 
Außerdem ist im aktualisierten Katalog auch die umfangreiche Produktpalette Kfz-Werkzeuge enthalten. Mit zunehmend spezielleren Antriebsriemensystemen für bestimmte Motoren, sind Spezialwerkzeuge nicht länger eine Option, sondern unumgänglich. Gates hat mehr als 30 motorenspezifische Werkzeuge in seinem Produktangebot, deren Artikelnummern jetzt in das Kapitel „Anwendungsdaten“ des Katalogs aufgenommen wurden. 
 
Eine weitere Verbesserung ist die Erweiterung um Hinweise auf technische Bulletins. Die technischen Bulletins von Gates bieten Installationstipps und Anweisungen und stehen jedem Mechaniker zur Verfügung. Diese Informationen können motorspezifisch oder allgemeiner sein, und sie werden entwickelt, um Mechaniker beim Auswechseln von Teilen zu unterstützen. Gates stellt eine ganze Reihe solcher Bulletins zur Verfügung, und das in 10 Sprachen. Wenn ein Mechaniker im Gates-Katalog nach Informationen zu einem bestimmten Ersatzteil sucht, erfährt er sofort, ob hierzu technische Daten verfügbar sind.
 
Das vollständige Nachschlagewerk kann auch online unter www.gatesautocat.com eingesehen werden; so wird die Produktsuche noch einfacher.