Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

November, 2007

Kontakt: Kathy Brysse
mediaeurope@gates.com

Biegen sie einen geraden Schlauch in jede beliebige Form

Mit Unicoil™, der revolutionären Schlauchbiegevorrichtung von Gates, können Sie Knicke, die eine Beschädigung des Schlauchs zur Folge haben könnten, vermeiden und für mehr Kontrolle sowie ein besseres Design in kompakten Anlagen sorgen.
 
Unicoil™ ist eine innovative Schlauchbiegelösung, die in zahlreichen Kfz-Systemen, in denen Schläuche besonders wichtig sind, eingesetzt werden kann. Ob Kühlsysteme, Klimaanlagen, Kraftstoffsysteme, Bremssysteme oder LPG-Umrüstungen, ein Unicoil™ wird sämtlichen bei einem Schlauchsystem entstehenden Anforderungen gerecht. Sowohl in der Werkstatt als auch am Straßenrand stellt der Unicoil™ eine schnelle und effiziente Lösung für zahlreiche Probleme dar. Die Montage dauert nur wenige Sekunden und erfordert weder Werkzeuge noch Fachwissen. Sind bei einem Schlauch mehrere Biegungen notwendig, können einfach mehrere Unicoils™ eingesetzt werden. Unicoil™ ist die perfekte Lösung bei schnellen Reparaturen, maßgefertigten Maschinen, langen Lieferzeiten, Lieferengpässen und jedweder Art von Leitungsproblemen.
 
Der aus Edelstahl gefertigte Unicoil™ sieht wie eine Spiralfeder aus und verfügt an einer Seite über eine durchgängige, verformbare Edelstahlschiene. Nach Festlegung der korrekten Abmessungen für einen bestimmten Schlauch schiebt man den Unicoil™ leichtgängig über den Schlauch, bis ein beliebiger im Vorfeld ausgewählter Punkt erreicht ist. Anschließend wird durch manuellen Druck die Edelstahlschiene in die gewünschte Form gebogen - ganz nach Bedarf des Mechanikers. Es handelt sich um eine zuverlässige und effiziente Lösung, mit der sich jeder Schlauchtyp an einer beliebigen Stelle um 0-90 Grad in die gewünschte Richtung biegen lässt.
 
Unicoil ist in sieben verschiedenen Durchmessern erhältlich. Diese wurden sorgfältig ausgewählt, um den Bedarf von Kfz-Technikern so umfassend wie möglich abzudecken. Darüber hinaus ist das Produkt ansprechend verpackt und wird gut sichtbar in Thekendisplays ausgestellt. Unter www.gates-unicoil.com sind weitere Informationen über das innovative Produkt zu finden. Kunden können dort zudem an einem Wettbewerb teilnehmen, bei dem die innovativste bzw. originellste Anwendungsweise eines Unicoil™ prämiert wird.