Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

November, 2008

Kontakt: Kathy Brysse
mediaeurope@gates.com

Gates präsentiert die neue Unicoil™ Sortimentbox

Als Reaktion auf den grandiosen Erfolg von Gates Unicoil™, eine professionelle Lösung für das Biegen von Schläuchen, präsentiert Gates nun die Unicoil™-Sortimentbox. Mit dieser soll dem Werkstattmechaniker eine ausgewogene Auswahl der verschiedenen Gates Unicoil™-Produkte in einer kompakten Box zur Verfügung gestellt werden.
 
Gates Unicoil™, seit 2007 ein Bestandteil der Produktpalette, ist die ideale Lösung zum Biegen eines Kfz-Schlauchs auf eine bestimmte Weise oder in einem vorgegebenen Winkel. Er besteht einfach aus einer auf einen Metallrücken geschweißten Spule, die verhindert, dass der Schlauch zusammenfällt oder einknickt. Man muss einfach nur den Unicoil™ auf den geraden Schlauch schieben und mit manuellem Druck den Rücken in die gewünschte Form biegen.  Somit können Sie innerhalb von Sekunden fast jeden Gummischlauch formen. Diese Problemlösung ist für jeden Schlauchtyp geeignet: Wasser, Treibstoff, Flüssiggas oder Luftschläuche. Das Gates Unicoil-System ist perfekt geeignet, um gebogene Schläuche anzufertigen, die nicht auf Lager sind, einmalige Leitungsprobleme zu lösen, und bietet gleichzeitig Abriebschutz.  
 
Die Sortimentbox enthält 2 Teile in jeder der 7 angebotenen Größen. Diese handliche Box garantiert, dass die Werkstattmechaniker die Gates Unicoil-Palette immer zur Hand haben, wenn sie einen speziellen Schlauch herstellen müssen. Nicht nur ein nützliches Sortiment für die Mechaniker in der Werkstatt, sondern auch perfekt geeignet für Reparaturen vor Ort auf der Straße.  
 
Weitere Informationen zu dieser innovativen Schlauchbiegelösung erhalten Sie unter