Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

October, 2007

Kontakt: Kathy Brysse
mediaeurope@gates.com

Gates berichtet über erfolgreiche Präsenz auf der Equip Auto

Mit der Vorstellung des breiten Sortiments an Qualitätsprodukten für Fahrzeuganwendungen für den internationalen Kfz-Ersatzteilmarkt und auf grund der Fokussierung auf technischen Mehrwert dank der Partnerschaft mit eXponentia, war Gates auf der internationalen Messe EQUIP AUTO 2007, die vom 15. - 20. Oktober in Paris stattfand, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Gates hatte auf der EQUIP AUTO auch einen Grund zu feiern, da das Unternehmen gemeinsam mit anderen Partnern von eXponentia den 'Grands Prix'-Award für Fahrzeuginnovation in der Kategorie ‘Kundendienst’ verliehen bekommen hat.
 
Gates war zum ersten Mal als ein Partner von eXponentia, einem Gemeinschaftsprojekt, das unabhängigen Kfz-Werkstätten technische Schulungen und Know-how bietet, auf der Equip Auto präsent . Auf dem gemeinsamen Stand von 765 m2 in Halle 5, stellten vier der Partner ihre neuesten Produkte und Dienstleistungen vor.  eXponentia und alle Partner - Gates, SKF, Tenneco, TRW und Valeo - konnten sich auch zu den Gewinnern des ‘Grands Prix-Award für Fahrzeuginnovation’ zählen. Diese internationalen Awards sind eine Initiative der Veranstalter der EQUIP AUTO in Zusammenarbeit mit der internationalen Wirtschaftspresse. Die Gewinner wurden von einer Jury von 82 Journalisten aus 28 Ländern gekürt. Sie sollen die innovativsten Konzepte, Produkte und Dienstleistungen, die von den Ausstellern auf der EQUIP AUTO präsentiert werden, wählen und belohnen. In der Kategorie "Dienstleistungen" wurde die Goldtrophäe eXponentia verliehen. Bosch erhielt die Silbertrophäe in derselben Kategorie
 
Auf dem Stand von Gates galt das Interesse vor allem der kürzlich eingeführten Produktreihe Unicoil. Unicoil ist eigentlich eine einfache Nirostafeder, mit der jeder Schlauchtyp in die erforderliche Form gebogen werden kann. Diese Problemlösung ist in 7 Durchmessern erhältlich und ist mit allen Schläuchen von Gates kompatibel. Unicoil™ ist das perfekte Hilfsmittel für schnelle Reparaturen, maßgefertigte Maschinen, Teile, die nicht auf Lager sind und für einmalige Leitungsprobleme.
 
Auf der Messe Equip Auto führt Gates das neue Sortiment an Keilrippenriemen Stretch Fit™ ein. Dieser Riementyp ist die Lösung für alle neuen Antriebssysteme, die mit keiner Spannvorrichtung versehen sind. Dank dieser Erweiterung des Sortiments an Keilrippenriemen kann Gates dem unabhängigen Ersatzteilmarkt eine weitere professionelle Lösung für Nebenantriebsriemensysteme bieten. Die Stretch Fit-Keilrippenriemen sind eine revolutionäre Entwicklung, da sie auf den Riemenscheiben vorgespannt sind, so dass sie die für eine effiziente Kraftübertragung nötige Spannung über einen langen Zeitraum behalten, diese Spannung aber doch noch gering genug ist, um eine einfache Montage zu ermöglichen oder einen Ausfall des Teils zu verhindern. Vor der Montage ist der Riemen kürzer als seine tatsächliche Arbeitslänge, aber sobald er montiert ist, dehnt er sich und passt sich automatisch an die richtige Spannung des Antriebs an, daher der Name Stretch Fit.