Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

October, 2007

Kontakt: Kathy Brysse
mediaeurope@gates.com

Gates aktualisiert das Angebot an Kühlsystemen und präsentiert den neuen Kühlsystemekatalog

Das erklärte Ziel, möglichst vollständige Produktreihen anzubieten, hat zur Folge, dass Gates diese kontinuierlich erweitert.  Gates hat das Sortiment an Kühlerformschläuchen um 32 zusätzliche Artikel und das Thermostatangebot um 36 Artikel erweitert.  Diese zusätzlichen Artikel wurden auch in den neuen Katalog mit Kühlsystemen von Gates aufgenommen, in dem Sie alle Informationen über Kühlsystemschläuche, Thermostate und Deckel für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge finden. 

Der Thermostat ist für das Kühlsystem eines Kraftfahrzeugs von enormer Bedeutung. Er kontrolliert kontinuierlich die Temperatur und reguliert die Zirkulation des Kühlmittels im Kühler. Er ist jeden Tag während des Fahrens vielfach in Gebrauch und sollte daher für eine lange Lebensdauer entworfen sein.  Durch hochwertige, perfekt passende Gates Thermostate wird Leckage vermieden. Der Wärmemotor der Thermostate erlaubt eine effiziente Motorabkühlung und sichert somit eine optimale Leistung.  Dank der zusätzlichen 36 Artikel können Gates Thermostate jetzt in 9.060 Anwendungen eingesetzt werden.

Durch die Erweiterung um 32 zusätzliche Artikel zum Sortiment an Kühlerformschläuchen verfügt Gates über die größte Auswahl an Formschläuchen auf dem europäischen Ersatzteilmarkt.  Diese 32 Artikel werden in 361 Anwendungen eingesetzt, einschließlich der Schläuche für gängige Modelle, wie z. B. Mercedes C180, C200 und SLK230, VW Golf und Passat, Toyota Corolla, Yaris und RAV4, Audi A3 und A4, usw. Die Formschläuche von Gates passen perfekt in alle möglichen Anwendungen, wie zum Beispiel als oberer und unterer Kühlerschlauch, mit Abzweig oder im Heizungskreislauf. 

Diese Erweiterungen wurden auch in den neuen Katalog mit Kühlsystemen von Gates aufgenommen.  Außerdem wurde in diesem Katalog jetzt auch das vollständig neue Angebot an Unicoil™ Schlauchbiegevorrichtungen aufgenommen.  Wenn ein Schlauch gebogen werden soll, dann ist dieses Produkt von Gates die ideale Lösung.  Zusätzlich zu den oben genannten Neuheiten enthält der Katalog eine umfassende Einführung über Gates-Produkte für Kfz-Anwendungen und technische Hinweise zu den Gates-Kühlsystemprodukten.  Anhand alphabetischer Listen nach Fahrzeugmarke lassen sich die entsprechenden Schläuche und Thermostate leicht finden.  Wie immer hat Gates auch deutlich nach Motortyp, -leistung und Baujahr strukturierte Listen aufgenommen, die den Benutzer zum gewünschten Ersatzprodukt von Gates für eine bestimmte Fahrzeugmarke führen.  Ein weiterer Abschnitt des Katalogs enthält Abmessungslisten der Kühlsystemschläuche von Gates, sowie Abbildungen aller Formschläuche und Thermostate.  Anhand der
OE-Nummernvergleichsliste kann ganz leicht der Gates-Schlauch oder -Thermostat gefunden werden, der dem Teil der Erstausrüstung entspricht.