Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

October, 2007

Kontakt: Kathy Brysse
mediaeurope@gates.com

Gates führt Stretch Fit™ ein, die neue Erweiterung zum Sortiment an Micro-V® XF Keilrippenriemen

Auf der Messe Equip Auto führt Gates das neue Sortiment an Keilrippenriemen Stretch Fit™ ein.  Dieser Riementyp ist die Lösung für alle neuen Antriebssysteme, die mit keiner Spannvorrichtung versehen sind.

Dank dieser Erweiterung des Sortiments an Keilrippenriemen kann Gates dem unabhängigen Ersatzteilmarkt eine weitere professionelle Lösung für Nebenantriebsriemensysteme bieten.  Die Stretch Fit™-Keilrippenriemen sind eine revolutionäre Entwicklung, da sie auf den Riemenscheiben vorgespannt sind, so dass sie die für eine effiziente Kraftübertragung nötige Spannung über einen langen Zeitraum behalten, diese Spannung aber doch noch gering genug ist, um eine einfache Montage zu ermöglichen oder einen Ausfall des Teils zu verhindern.  Vor der Montage ist der Riemen kürzer als seine tatsächliche Arbeitslänge, aber sobald er montiert ist, dehnt er sich und passt sich automatisch an die richtige Spannung des Antriebs an, daher der Name Stretch Fit. 

Der Stretch Fit™-Riemen ist aus einem extrem verschleißfesten Riemenrücken und Polyamidzugsträngen aufgebaut, wodurch eine optimale Tragfähigkeit und die besondere Dehnfähigkeit des Riemens gewährleistet sind.  Die faserverstärkten EPDM-Riemenrippen sind äußerst ölbeständig und beständig gegen Verschleiß und Faserknötchenbildung.  Dank des niedrig ausgeführten Riemenprofils ist der Riemen äußerst flexibel und bietet eine größere Stabilität, so dass Geräusche und Schwingungen keine Chance haben.

Wie jeder andere elastische Riemen muss auch ein Stretch Fit™-Riemen mit dem richtigen Montagewerkzeug montiert werden, sonst kann der Riemen beschädigt werden.  Deshalb hat Gates wiederverwendbare Universal- und Spezialwerkzeuge entwickelt, die dem Mechaniker alles bieten, was er für eine perfekte Montage der Gates Stretch Fit™-Riemen braucht.

Die Stretch Fit™-Riemen sind ein Teil des Sortiments an Keilrippenriemen von Gates für Nebenantriebe, das aus den Micro-V® XF-Keilrippenriemen, DriveAlign®-Spannrollen und Micro-V® XF Keilrippenriemen Kits besteht.  Detaillierte Informationen über Teilenummern, Dimensionen, Anwendungen und Werkzeuge stehen im neuen Antriebssystemkatalog von Gates, der Anfang 2008 erscheinen wird.