Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

September, 2005

Kontakt: Ann Sabbe
mediaeurope@gates.com

Neue Gates PowerGrip® Steuerriemenschachtel

Gates führt ein neues Verpackungsdesign für die PowerGrip® Steuerriemen ein.  Die neue moderne Schachtel ist versiegelt, zur Garantie der Qualität des Steuerriemens.  Die Schachtel ist so entworfen, dass Verpackungsmaterial gespart und Regalfläche optimal genutzt wird.  Auf der Verpackung findet man alle notwendige Informationen in 16 Sprachen.  Der Verpackungsinhalt bleibt nach wie vor der Gates PowerGrip® Qualitätssteuerriemen. 

NewPowerGripBoxDie neue PowerGrip® Schachtel ist versiegelt.  Dies ist die Garantie, dass der PowerGrip® Riemen nicht verdreht oder gebogen wurde, bevor er zwecks Einbau aus der Schachtel genommen wird. Darüber hinaus wurde die Schachtel so konzipiert, dass sie den bestmöglichen Schutz gegen Quetschung, direkte Sonneneinstrahlung oder andere Umstände bietet, die den Riemen schädigen.

Riemenbezeichnung, EAN-Code, allgemeine Verwendungsinformationen, detaillierte Informationen über die beim Einbau benötigten Ausrichtmarkierungen, Antriebsaufbau, Informationen über die Benutzung des Spannungsprüfgeräts Gates STT-1, …  das alles ist auf der Schachtel zu finden, dank der Verwendung von Zeichnungen, Standardabkürzungen und Symbolen.  Alle weiteren Informationen sind in 16 Sprachen auf der Schachtel angegeben.  Jede PowerGrip® Schachtel enthält einen Intervallaufkleber, so kann die Werkstatt den Autobesitzer darüber informieren, wann der Steuerriemen ausgetauscht werden muss.

Die neue PowerGrip® Verpackung gibt es in 3 Größen – so wird Verpackungsmaterial gespart und die Regalfläche optimal genutzt.   Die neue PowerGrip® Steuerriemenschachtel besteht zu 100% aus recyclebarer Pappe und wird mit lösungsmittelfreier Tinte bedruckt.  Die völlig neue Gates Verpackungslinie nach dem Stand der Technik ist ISO 14001 zertifiziert - jede einzelne Verpackung wird hinsichtlich Größe und Gewicht geprüft, um zu gewährleisten, dass jede Schachtel, die geliefert wird, exakt so ist, wie sie sein sollte.

Nach und nach werden alle Gates Ersatzteilmarkt-Verpackungen in diesem neuen Design erhältlich sein.