Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

April, 2005

Kontakt: Ann Sabbe
mediaeurope@gates.com

Hannover Messe erfolgreich für Gates

Erembodegem - Die Anwesendheit von Gates auf der Hannover Messe blieb nicht unbemerkt.  Die zwei Gates Stände (Gates Industrial Power Transmission in Halle 25 und Gates Fluid Power in Halle 21) waren höchst erfolgreich mit ihren hochtechnologischen Produkten und ihrer Anwendungsorientierten und direkten Darstellung.  Auf Grund der hohen Besucherzahlen und den vielversprechende,n neuen Kontakten auf beiden Ständen, kann man bereits schon jetzt von einer erfolgreichen Hannover Messe für Gates ausgehen.

Hanover2005_FPAuf dem Gates Fluid Power Stand wurden nicht nur die Gates Qualitätsschläuche und -Armaturen zentral dargestellt, sondern auch das Gates integrierte Programm zum Erreichen überlegener Qualität und sicherer Hydraulikschlauchleitungen.  Viele Besucher haben die Notwendigkeit des Safe Hydraulics Programms im Markt bestätigt. „Der Markt wird sich immer mehr des Sicherheitsaspektes von Hydraulikschlauchleitungen bewusst“, bestätigen ebenfalls die Gates Anwendungsingenieure.  „Im Safe Hydraulics Programm und mit dem Gates Integrierten System ist genau dieses ein zentrales Thema – das mit der europäischen Gesetzgebung an Bedeutung gewonnen hat“, wird auch von der Kundenseite bestätigt.  Das Gates Integrierte System ist ein umfassendes Programm, dass Qualitätsprodukte, fortschrittliche Montagemaschinen und Pressbacken mit geprüften, effektiven Pressmaßinformationen kombiniert.  Damit wird nicht nur die Einhaltung der Europäischen Maschinenrichtlinie gewährleistet, sondern auch ein Leistungsniveau, das die Anforderungen internationaler Normen übertrifft.  Das Safe Hydraulics Programm deckt – maßgeschneidert für Endverbraucher und durchgeführt in enger Zusammenarbeit mit Gates Partnern in ganz Europa – das ganze Spektrum der Sicherheit von Hydraulik Schlauchleitungen und der vorbeugenden Instandhaltung ab.  

Hanover2005_PTIAuch der Gates Power Transmission Stand, auf dem die letzten innovativen Produktentwicklungen und Anwendungen – die den Vorzug verschiedener Erstausrüstungshersteller für Gates gestalten – ausgestellt wurden, wurde sehr stark besucht.  Neben dem Harley-Davidsion VRSCA V-Rod® mit einem Gates Poly Chain Synchronriemen ausgestattet und dem IXI Fahrrad – auch mit einem Poly Chain® Riemenantrieb statt einer Kette ausgestattet – blieb auch die Förderanlage auf dem Stand nicht unbemerkt.  Diese Förderanlage ist mit dem Gates neuesten TransMotion Gummisynchronriemen mit Spezialzugcord ausgestattet.  Auf der Hannover Messe stellte Gates einem breiten Publikum auch die neue Generation der PowerGrip® GT3 Synchronriemen vor.  Dieser innovative Gummiriemen überträgt 30% mehr Leistung als frühere Riemengenerationen.