Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

February, 2005

Kontakt: Ann Sabbe
mediaeurope@gates.com

Gates Power Transmission Europe auf der Hannover Messe 2005

Leistungsfähige Gates Produkte auf der Hannover Messe 2005

Die Gates Industrial Power Transmission Division ist wieder auf der Hannover Messe vom 11. bis zum 15. April vertreten.  In Halle 025, Stand F21, stellt die Gates Division ihre innovativen Hochtechnologie-Produkte aus.  Auf dem Messestand ist erstmals auch Gates Mectrol anwesend – ein Hersteller von Polyurethanriemen zur Kraftübertragung und für Positionierantriebe, der kürzlich von der Gates Corporation übernommen wurde.  

Die Firma Gates ist führend in der Herstellung technologisch anspruchsvoller Antriebsriemen.  Auf der Hannover Messe stellt Gates einem breiten Publikum die neue Generation der PowerGrip® GT3 Synchronriemen vor.  Dieser innovative Gummiriemen überträgt 30% mehr Kraft als frühere Riemengenerationen und ist in fünf Teilungen erhältlich: 2MGT, 3MGT, 5MGT, 8MGT und 14MGT.

Auf der Messe informiert Gates auch über die erhöhten Leistungswerte für die Poly Chain®  Polyurethansynchronriemen.  Dieser Synchronriemen, der leistungsfähigste auf dem Markt, sichert eine exzellente Leistung bei Antrieben mit hohen Drehmomenten und niedrigen Drehzahlen und ist somit eine ideale Alternative zu Rollenketten und Getriebesystemen. Das Programm wurde um 17 neue Abmessungen erweitert.  Umfangreiche Tests im Bereich unter 500 min-1 haben bewiesen, dass die Leistungswerte des Poly Chain®  bei gleicher Lebensdauer um bis zu 40% erhöht werden können.  

Ebenso präsentiert Gates auf dem Messestand Keilriemen wie den Quad-Power II, Gates leistungsfähigsten, flankenoffenen Schmalkeilriemen mit erhöhten Leistungswerten und das erweiterte Programm der Polyflex® JB Polyurethankeilriemen.