Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

March, 2004


Gates auf der BAUMA 2004

Erembodegem – Auch in diesem Jahr ist die Gates Hose & Connectors Abteilung auf der BAUMA Messe in München vertreten.  Auf dieser internationalen Messe, befindet sich der Gates Hose & Connectors Stand in Halle A5, Stand 514.

SafeHydraulicsZentrales Thema auf dem Gates Stand ist die Vorstellung des Programmes “Safe Hydraulics”.  Dieses umfangreiche Bildungsprogramm konzentriert sich auf präventive Wartung und Sicherheit in MRO Geschäft.  Als ein führendes Unternehmen in der Industrie, möchte Gates die Fachkenntnisse durch Informationen und Bildungsprogramme weiter vermitteln.  Ziel ist, jeden Benutzer weiter zu bilden bezüglich sicherer, dauerhafter, kosteneffizienter hydraulischer Schlauchleitungen.   Die “Safe Hydraulics” Seminare, unterrichtet von anerkannten Trainern, nehmen eine wichtige Stelle in diesem Programm ein.  “Safe Hydraulics” ist ein neuer integrierter Teil im Gesamtprogramm, wobei sich Gates als Lieferant von Hochleistungsprodukten und –Service positioniert hat.  

Auf der Messe werden die Gates Spiralschläuche ebenfalls ein zentrales Thema sein.  Der neue EnviroFluid-Spiralhydraulikschlauch zeichnet sich durch eine spezielle NBR-Innenseele aus.  Die NBR-Mischung verhindert die Durchdringung von umweltfreundlichen Hydraulikflüssigkeiten sowie die Blasenbildung auf der Decke.  Die bewährten Gates GlobalSpiral-Armaturen passen ebenso perfekt auf alle EnviroFluid-Schläuche und gewährleisten eine längere Lebensdauer.  

Ein weiterer Höhepunkt auf dem Gates Stand ist TuffCoat, eine verbesserte Armaturenbeschichtung auf Zinkbasis, die eine vier Mahl höhere Korrosionsbeständigkeit als die üblichen Zink- oder Kadmium-Beschichtungen besitzt.  Zudem gibt es die XtraTuff und MegaTuff Schläuche mit besonders abriebfesten Schlauchdecken. 

Der Gates CM2T-TWIN Megaflex-Schlauch ist ideal für verschiedene Baumaschinen.  Dieses Produkt besteht aus zwei qualitativ hochwertigen Schläuchen, die zusammenvulkanisiert sind und somit eine solide Einheit bilden und Abrieb dadurch ausschließen.  Der CM2T-TWIN Megaflex ist besonders geeignet für Anwendungen wo z.B. Druck- und Rücklaufleitungen zusammen über längere Abstände geführt werden. 

Alle Gates Hose & Connectors Produkte werden permanenten, intensiven Prüfungen unterzogen.  Weitere Schwerpunkte sind u.a. die Forschung, die Produktentwicklung und der Service.  Rechtzeitige Produktlieferung und hohes Serviceniveau sind weitere Kernprioritäten für Gates.