Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

October, 2013

Kontakt: Patricia Vauzelle
mediaeurope@gates.Com

Neue Thermostat-Broschüre von Gates

Obwohl Gates sich als Spezialist für Antriebssysteme einen Namen gemacht hat, ist das Unternehmen auch einer der führenden Lieferanten für Kühlsystemkomponenten in Europa. Mit einer Erweiterung um 64 Thermostate etabliert sich Gates weiter als wichtiger Hersteller von OE-Qualitätsthermostaten.

Die Kühlmittelmenge, die durch den Kühler fließt, wird so genau geregelt, dass ein Überhitzen oder übermäßiges Auskühlen des Motors vermieden wird. Dank ihrer kundenspezifischen Ausführung passen Thermostate von Gates stets perfekt, verhindern Leckagen und halten Motortemperaturen im zulässigen Bereich der OEM-Vorgaben.
 
Eine neu herausgegebene Broschüre in 11 Sprachen präsentiert die volle Thermostatreihe von Gates, einschließlich konventioneller Wachsthermostate, Thermostatgehäusen und kennfeldgesteuerten Thermostaten.
 
Die letzte Kategorie ist die neueste Entwicklung der Thermostatreihe von Gates.  Diese äußerst fortschrittlichen Thermostate werden vom Motormanagementsystem gesteuert, das einen Heizwiderstand im Wachselement des Thermostats reguliert. Diese neue Technologie erlaubt eine präziser gesteuerte Erwärmung des Motors sowie eine kontinuierliche Nachführung der Kühlmitteltemperatur entsprechend der aktuellen Fahrsituation.
 
Das Ergebnis: Reduzierter Kraftstoffverbrauch, weniger Emissionen, geringerer Verschleiß und erhöhte Langlebigkeit mit einer Produktreihe, die eine hohe Abdeckung von Fahrzeugmodellen mit nur wenigen Artikelreferenzen garantiert.  Der Lagerbedarf verringert sich, denn die Thermostatreihe von Gates umfasst verschiedene Dichtungen und Dichtungsringe, sodass ein und derselbe Thermostat für eine Vielzahl von Fahrzeugtypen verwendet werden kann. 
 
Neben Thermostaten liefert Gates auch ein umfassendes Sortiment an Kühlschläuchen, Verbindern für Heizschläuche sowie Automobilkühler- und Tankverschlüsse.  Weitere Informationen zu Anwendungen und den erhältlichen Größen finden Sie im Online-Anwendungskatalog von Gates: www.gatesautocat.com. Auf den Katalog kann auch von Mobilgeräten aus zugegriffen werden - überall und jederzeit.