Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

May, 2013

Kontakt: Patricia Vauzelle
mediaeurope@gates.com

Gates Polska stellt fünf millionstes PowerGrip® Kit her

In Juni 2013 wird das Produktionswerk in Legnica (Polen) sein fünf millionstes PowerGrip® Kit herstellen - eine beeindruckende Leistung innerhalb einer kurzen Zeitspanne.  Anfang 2011 hatte Gates in seinem größten und modernsten europäischen Power Transmission-Werk, Gates Polska, eine Kit-Verpackungsstraße auf dem neuesten Stand der Technik installiert. 

In dem polnischen Betrieb werden die Gummi-Mischungen für sämtliche europäischen Werke sowie verschiedenste Keil- und Synchronriemen für Anwendungen in der Industrie und in der Automobilbranche hergestellt.  Neben SBDS (Synchronous Belt Drive System) PowerGrip® Kits werden dort seit einigen Monaten auch ABDS (Accessory Belt Drive Systems) Micro-V® Kits montiert. Wie alle anderen europäischen Gates-Werke ist auch Gates Polska mit seiner Verpackungsstraße ein voll zertifizierter Qualitätsbetrieb (ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001). 

Gates ist nicht nur ein renommierter Hersteller von Synchronriemen für die Erstausrüster, sondern auch einer der größten Lieferanten von OE-Spannrollen in Europa. Nach der Eröffnung eines neuen Werkes in Izmir (Türkei), das Spannrollen für Erstausrüster und den Ersatzteilmarkt herstellt, war die Kit-Verpackungsstraße der nächste logische Schritt für Gates in Europa.  Der Standort in Polen verfügt mittlerweile über mehrere Verpackungsstraßen, auf denen die meisten der Synchronriemen-Kits für den europäischen Ersatzteilmarkt konfiguriert werden.

Vor 20 Jahren sorgte Gates durch die Einführung des ersten PowerGrip® Steuerriemen-Kits, das den gleichzeitigen Austausch von Riemen, Umlenk- und Spannrollen ermöglichte, für eine kleine Revolution in der Ersatzteilbranche.  Seither hat Gates sein Sortiment kontinuierlich erweitert und in Produktinnovation und verbesserten Kundensupport investiert. Gates übernahm die volle Kontrolle über Produktions- und Verpackungsverfahren und etablierte sich damit als unangefochtener Spezialist für Synchronriemensysteme sowie als Lieferant kompletter Systeme mit Komponenten, die genauso gut passen und ebenso leistungsfähig sind wie Originalteile. Da der Synchronriemen im Antriebssystem eine entscheidende Rolle spielt, ist es besser, kein Risiko einzugehen und Synchronriemen-Kits zu verwenden, die der  OE-Qualität entsprechen. 

Heute bietet Gates im Bereich Synchronriemen-Kits das ausführlichste Sortiment für den Ersatzteilmarkt, das 99% der auf europäischen Straßen fahrenden Benzin- und Dieselfahrzeuge asiatischen, europäischen und amerikanischen Fabrikats abdeckt. Die neueste, im Dezember installierte Kit-Verpackungsstraße ist die Antwort auf die wachsende Nachfrage nach PowerGrip® Kits plus Wasserpumpe auf dem Ersatzteilmarkt.  Ein typisches PowerGrip® Kit plus Wasserpumpe von Gates enthält sämtliche Teile, die für eine komplette Überholung des Steuerriemensystems erforderlich sind.  Dazu zählen Steuerriemen, Spannrollen, Umlenkrollen, erforderliches Zubehör, spezielle Montageanweisungen sowie eine anwendungsspezifische Wasserpumpe in garantierter OE-Qualität.  

Eine Reihe professioneller motorspezifischer Steuerriemen-werkzeuge und eine breite Palette allgemeiner Werkzeuge helfen Mechanikern beim korrekten Einbau des Kits. Gates bietet außerdem den umfassendsten und aktuellsten Anwendungskatalog, der in gedruckter und Online-Version vorliegt und Mechaniker bei der Auswahl der Komponenten unterstützt.

Gates PowerGrip® Kits sind die einzigen auf dem Markt verfügbaren Kits, deren Komponenten in einer Hand entwickelt und hergestellt werden. Wenn Sie sich für Gates entscheiden, erhalten Sie nicht nur ein zuverlässiges Kit von einer vertrauenswürdigen Marke, sondern das komplette Support-Paket gleich mit dazu. Gates PowerGrip® Kits enthalten sämtliche Komponenten für Synchronriemen-antriebssysteme einschließlich Montageanweisungen in einem Komplettkit.