Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

September, 2012

Kontakt: Kathy Brysse
mediaeurope@gates.com

Gates erweitert sein Sortiment Steuerriemen-Kits mit Wasserpumpe

Gates hat sein Synchronriemensortiment (Synchronous Belt Drive Systems, SBDS) um 28 Teilenummern im Bereich Steuerriemen-Kits mit Wasserpumpe erweitert.  Insgesamt bietet Gates jetzt 141 verschiedene Kits mit Wasserpumpe für eine Vielzahl von Fahrzeugmarken und -modellen an.

In einer typischen Einheit Gates PowerGrip®  Kit Plus Wasserpumpe sind alle Teile enthalten, die für eine komplette Überholung eines Steuerriemensystems benötigt werden.  Hierunter können einer oder mehrere Steuerriemen, Spannrollen, Umlenkrollen, notwendiges Zubehör, entsprechende Montageanleitungen und eine anwendungsspezifische Wasserpumpe sein, alles in garantierter Erstausrüster(OE)-Qualität.  

Die komplette Überholung eines Steuerriemensystems ist auf lange Sicht das wirtschaftlichere Vorgehen beim Fahrzeugunterhalt.  In den meisten Fällen wird für den Austausch eines Steuerriemens und der Wasserpumpe etwa die gleiche Zeit benötigt.  Das ist nicht nur ein vernünftiges Vorgehen bei der Reparatur, hiermit wird auch der wahrscheinliche Verschleiß der Wasserpumpe berücksichtig, die auch bereits einen kompletten Lebenszyklus durchlaufen hat.  Wird die Wasserpumpe nicht gleichzeitig ausgetauscht, wird somit angenommen, dass sie noch einen weiteren Zyklus funktionsfähig bleibt.

Das sichere Gefühl der Endanwender ist von großer Bedeutung, aber Werkstattkunden schätzen es ebenfalls, dass in dem unwahrscheinlichen Fall, dass ein weiteres Problem mit dem Antriebssystem auftritt, alle Komponenten beim gleichen Inspektions- und Garantievorgang mit eingeschlossen sind.  Einer der Vorteile für Händler ist die einfache Ersatzteilbeschaffung, da alle benötigten Komponenten sich in einer einzigen Verpackungseinheit befinden.

Die Erweiterung der Produktreihe Gates PowerGrip®  Kit Plus Wasserpumpe erfolgt im Anschluss an die kürzliche Erweiterung der Produktreihe Nebenantriebsriemensysteme und stärkt die Position des Herstellers als Vorreiter auf dem Ersatzteilmarkt für Antriebssysteme.