Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Automotive Replacement
Nebenaggregat - antriebssysteme

 
Product Tips & Technical Information
 
ABDS FAQ 1. Der Keilrippenriemen macht Geräusche. Wonach muss ich suchen?
 
ABDS FAQ 2. Kann ich einen elastischen (Stretch-Fit™) Keilrippenriemen nach einem Ausbau wiederverwenden?
 
ABDS FAQ 3. Wie lange hält ein Micro-V® Stretch Fit™-Riemen?
 
ABDS FAQ 4. Kann ein Riemen an dem Punkt brechen, wo die Zugstränge zusammenstoßen?
 
ABDS FAQ 5. Auf dem Micro-V® Horizon™-Riemen befindet sich ein QR-Code. Wozu dient er?
 
ABDS FAQ 6. Warum gibt es zwischen den einzelnen Riemen Unterschiede in der Sichtbarkeit des Zugstrangs an der Seite des Riemens?
 
ABDS FAQ 7. Was führt zu einem vorzeitigen Versagen des Keilrippenriemens?
 
ABDS FAQ 8. Warum gibt es einen Unterschied zwischen dem Originalteil, das ich gerade ausgebaut habe und der neuen Spannrolle / Umlenkrolle im Gates-Kit?
 
ABDS FAQ 9. Worin besteht der Unterschied zwischen den Kits mit z. B. den Nummern K01xxxx, K02xxxx und K03xxxx?
 
ABDS FAQ 10. Warum sind manche Gates-Verpackungen mit "Hier oben" beschriftet?
 
ABDS FAQ 11. Wie kann die Keilrippenriemenspannung falsch sein, wenn der Antrieb mit einer automatischen Spannvorrichtung ausgestattet ist?
 
ABDS FAQ 12. Warum legen Sie nicht allen Kits die technischen Bulletins bei?
 
ABDS FAQ 13. Ich habe zwei Kits mit identischen Teilenummern erhalten. Eines enthält eine Riemenscheibe aus Metall, das andere eine Riemenscheibe aus Kunststoff. Welches Kit kann ich montieren?
 
ABDS FAQ 14. Was ist die Standard-Garantie bei Gates?
 
ABDS FAQ 15. Was ist die Aufgabe einer Generator-Freilaufriemenscheibe?
 
ABDS FAQ 16. Kann eine Generator-Freilaufriemenscheibe vorzeitig versagen?
 
ABDS FAQ 17. Warum muss ich den Torsionsschwingungsdämpfer überprüfen und ersetzen?
 
ABDS FAQ 18. Wo finde ich die korrekte Drehmomenteinstellung für eine Generator-Freilaufriemenscheibe?
 
ABDS FAQ 19. Wie verwende ich die Stretch Fit™-Werkzeuge?
 
ABDS FAQ 20. Kann ich das Stretch Fit™-Werkzeug 001 oder 003 für die Montage nicht-elastischer Keilrippenriemen verwenden?
 
ABDS FAQ 21. Gibt es geplante Aktualisierungen für den Datenchip in meinem Gates STT-1 ABDS-Spannungsmesser?
 
ABDS FAQ 22. Wie genau wird der Riemen gemessen, wenn ich mit dem Gates-Riemenlängenfinder arbeite?