Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                         PowerGrip Kit Plus

 

(Typ 7883)

Ein schlecht funktionierendes Steuerriemensystem kann ernste Probleme verursachen und es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die Schadensursache an einem Antriebselement auch auf die anderen Systemkomponenten auswirkt. Die beste Methode, kostspielige, vorzeitige Ausfälle zu vermeiden, ist der gleichzeitige Wechsel von Steuerriemen, Umlenk- und Spannrollen. Gates PowerGrip® Kits enthalten alle erforderlichen Bauteile sowie Einbauanweisungen in einer Box und alle Teile sind garantiert in Erstausrüsterqualität.

Gates ist Ihr echter Systemspezialist. Wir sind nicht nur ein renommierter Hersteller von Steuerriemen, der sowohl die Erstausrüster als auch den Ersatzteilmarkt beliefert, wir sind auch einer der größten Zulieferer für OE-Spannrollen in Europa. Ein PowerGrip® Kit ist praktisch in einer Hartkartonbox verpackt und enthält, je nach Anwendung:

• Einen oder mehrere Steuerriemen
• Riemenspannrolle(n) oder Spannrollenbausätze
• Umlenkrollen
• Andere Ersatzteile für einen kompletten Austausch (Bolzen, Federn usw.)
• Eine Einbauanleitung
• Wechselintervallaufkleber

PowerGrip® Kit Plus Wasserpumpe

PowerGripKitPlus2(Typ 7883)

In vielen Fällen wird nicht nur der Austausch des Steuerriemens und der Metallkomponenten, sondern auch der Wasserpumpe empfohlen. Häufig wird die Wasserpumpe vom Steuerriemen angetrieben. Wenn die Wasserpumpe versagt, tritt Kühlmittel aus und der Riemen wird kontaminiert. Die langfristige Kontaminierung durch Kühlwasser könnte einen vorzeitigen Ausfall des Steuerriemens nach sich ziehen. Mit dem Gates PowerGrip® Kit Plus Wasserpumpe Konzept verfügen Sie in einer Box über alle Bestandteile, die Sie für eine komplette Wartung benötigen.

Ein PowerGrip® Kit Plus Wasserpumpe bietet:
• Dieselben Elemente wie ein PowerGrip® Kit
UND ZUSÄTZLICH
• Die anwendungsspezifische Wasserpumpe in Erstausrüsterqualität ggf. mit O-Ring

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? PowerGrip Kit Plus 890 KB

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend