Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Pièces de rechange pour l'automobile
FAQ systèmes d’entraînement auxiliaires

 
Product Tips & Technical Information
 
ABDS FAQ 1. Ma courroie striée fait du bruit. A quoi dois-je faire attention ?
 
ABDS FAQ 2. Puis-je réutiliser une courroie striée élastique (Stretch-Fit™) après l'avoir enlevée du moteur ?
 
ABDS FAQ 3. Quelle est la durée de vie d'une courroie Micro-V® Stretch Fit™ ?
 
ABDS FAQ 4. Est-il possible qu'une courroie cède à l'endroit où les cordes se rejoignent ?
 
ABDS FAQ 5. Un code QR est apposé sur ma courroie Micro-V® Horizon™. A quoi sert-il ?
 
ABDS FAQ 6. L'aspect de la corde sur le côté de la courroie diffère-t-il d'une courroie à l'autre ?
 
ABDS FAQ 7. Qu'est-ce qui peut causer une rupture prématurée d'une courroie striée ?
 
ABDS FAQ 8. Quelle est la différence entre la pièce de première monte que je viens d'enlever et le nouveau galet tendeur/enrouleur proposé dans le kit Gates ?
 
ABDS FAQ 9. Quelle est la différence entre les kits portant la référence K01xxxx, K02xxxx et K03xxxx, par exemple ?
 
ABDS FAQ 10. Pourquoi est-il inscrit « Haut » sur certains emballages Gates ?
 
ABDS FAQ 11. Comment la tension de la courroie striée peut-elle être incorrecte si le système de transmission est équipé d'un galet tendeur automatique ?
 
ABDS FAQ 12. Pourquoi n'insérez-vous pas les Bulletins techniques dans tous les kits ?
 
ABDS FAQ 13. J'ai reçu deux kits ayant un numéro de référence identique. Cependant, l'un contient une poulie en métal, et l'autre une poulie en plastique. Quel kit puis-je installer ?
 
ABDS FAQ 14. Quelle est la garantie de base de Gates ?
 
ABDS FAQ 15. A quoi sert la poulie d'alternateur débrayable ?
 
ABDS FAQ 16. Une poulie d'alternateur débrayable peut-elle rompre de façon prématurée ?
 
ABDS FAQ 17. Pourquoi dois-je inspecter et remplacer l'amortisseur de vibrations de torsion ?
 
ABDS FAQ 18. Où puis-je trouver le bon paramètre de couple pour une poulie d'alternateur débrayable ?
 
ABDS FAQ 19. Comment dois-je utiliser les outils Stretch Fit™ ?
 
ABDS FAQ 20. Puis-je utiliser l'outil Stretch Fit™ 001 ou 003 pour installer des courroies striées non élastiques ?
 
ABDS FAQ 21. Des mises à jour sont-elles prévues pour la puce électronique placée à l'intérieur de mon tensiomètre STT-1 ABDS Gates ?
 
ABDS FAQ 22. Avec quelle précision une courroie est-elle mesurée au moyen du Sélecteur de courroies Gates ?