Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Pièces de rechange pour l'automobile
FAQ systemes de transmission par courroies synchrones

 
Product Tips & Technical Information
 
SBDS FAQ 1. Les schémas affichés sur la courroie de distribution ainsi que sur les étiquettes du kit de distribution indiquent tous deux le symbole « T ». Qu'est-ce que cela signifie ?
 
SBDS FAQ 2. La courroie de distribution de première monte sur cette voiture est dotée d'une petite « rainure » sur le dessus des dents. En revanche, ce n'est pas le cas de ma courroie de remplacement Gates. Puis-je néanmoins l'utiliser ?
 
SBDS FAQ 3. Pourquoi certaines courroies de distribution de première monte sont-elles blanches, alors que les courroies Gates équivalentes sont noires ?
 
SBDS FAQ 3. Pourquoi certaines courroies de distribution de première monte sont-elles blanches, alors que les courroies Gates équivalentes sont noires ?
 
SBDS FAQ 4. Afin d'obtenir la bonne tension de courroie dans certains moteurs, pourquoi faut-il faire tourner le moteur puis retendre la courroie ?
 
SBDS FAQ 5. Je remarque parfois un point ou une couture sur la courroie de distribution. Est-ce que cela peut causer des problèmes ?
 
SBDS FAQ 6. Pendant combien de temps peut-on stocker une courroie de distribution avant de l'installer ? Les courroies ont-elles une durée de conservation ?
 
SBDS FAQ 7. Le dos de certaines courroies de distribution Gates diffère de celui des autres courroies. Pourquoi ?
 
SBDS FAQ 8. Pourquoi le moteur doit-il être à température ambiante (15-25°C) pour pouvoir contrôler la tension de la courroie ?
 
SBDS FAQ 9. Est-il possible qu'une courroie cède à l'endroit où les cordes se rejoignent ?
 
SBDS FAQ 10. Pourquoi la conduite dans des conditions tout terrain réduit-elle autant la durée de vie des courroies de transmission synchrones ?
 
SBDS FAQ 11. Certaines courroies présentes dans le catalogue Gates ont une longueur identique et un même nombre de dents. Puis-je utiliser n'importe laquelle ?
 
SBDS FAQ 12. Puis-je réinstaller une courroie de distribution déjà utilisée ?
 
SBDS FAQ 13. L'aspect de la corde sur le côté de la courroie diffère-t-il d'une courroie à l'autre ?
 
SBDS FAQ 14. Je vois une flèche sur la largeur de ma courroie de distribution. Qu'est-ce que cela signifie ?
 
SBDS FAQ 15. Pourquoi certaines courroies PowerGrip® disposent-elles de repères de calage de couleur différente ?
 
SBDS FAQ 16. Quelle est la différence entre la pièce de première monte que je viens d'enlever et le nouveau galet tendeur/enrouleur proposé dans le kit Gates ?
 
SBDS FAQ 17. Quelle est la différence entre les kits portant la référence K01xxxx, K02xxxx et K03xxxx, par exemple ?
 
SBDS FAQ 18. Pourquoi est-il inscrit « Haut » sur certains emballages Gates ?
 
SBDS FAQ 19. Comment la tension de la courroie de distribution peut-elle ne pas être correcte si le système de transmission est équipé d'un galet tendeur automatique ?
 
SBDS FAQ 20. Pourquoi n'insérez-vous pas les Bulletins techniques dans tous les kits ?
 
SBDS FAQ 21. J'ai reçu deux kits ayant un numéro de référence identique. Cependant, l'un contient une poulie en métal, et l'autre une poulie en plastique. Quel kit puis-je installer ?
 
SBDS FAQ 22. Pourquoi Gates ne fournit-il pas d'instructions d'installation avec ses courroies de distribution ?
 
SBDS FAQ 22. Pourquoi Gates ne fournit-il pas d'instructions d'installation avec ses courroies de distribution ?
 
SBDS FAQ 23. Pourquoi les galets tendeurs hydrauliques doivent-ils être stockés dans des conditions bien précises ?
 
SBDS FAQ 24. Pourquoi certaines poulies de transmission ont-elles une forme légèrement ovale ?
 
SBDS FAQ 25. Faut-il faire tourner un galet tendeur dans une direction bien précise pour atteindre la bonne tension ?
 
SBDS FAQ 26. Quelle est la garantie de base de Gates ?
 
SBDS FAQ 27. Où puis-je trouver les instructions d'utilisation d'un kit d'outils pour courroie de distribution Gates ?
 
SBDS FAQ 28. Des mises à jour sont-elles prévues pour la puce électronique placée à l'intérieur de mon tensiomètre STT-1 SBDS Gates ?
 
SBDS FAQ 29. Pourquoi mon tensiomètre STT-1 Gates n'accepte-t-il pas le numéro de courroie que j'entre ?