Le pulegge a ruota libera per alternatore sono l’elemento essenziale per assicurare un’usura inferiore alla trasmissione degli organi ausiliari. Esse risolvono gran parte dei casi di cattivo utilizzo del sistema. Si può verificare il guasto della puleggia, l’usura della molla interna e il cattivo funzionamento del meccanismo dell’unità a ruota libera. Una puleggia a ruota libera per alternatore danneggiata non è in grado di assorbire con efficacia le vibrazioni, né di trasmettere correttamente l’energia all’alternatore.
Durante la manutenzione della trasmissione degli organi ausiliari, sostituire la puleggia a ruota libera per alternatore

Gates consiglia:
  • controllare la puleggia a ruota libera per alternatore in occasione della sostituzione di un componente della trasmissione degli organi ausiliari, e sostituirla se necessario;
  • sostituire la puleggia a ruota libera per alternatore una volta percorso il chilometraggio o una volta trascorso il tempo specificato dal produttore;
  • sostituire sempre la puleggia a ruota libera per alternatore al momento dell’installazione di un nuovo alternatore;
  • sostituire contemporaneamente la cinghia, il tenditore e la puleggia a ruota libera per alternatore (OAP).
Se uno di questi due test non viene superato, è necessario sostituire immediatamente la puleggia a ruota libera per alternatore!
  • Test 1: Utilizzare il dito indice e il pollice per tenere in posizione l’anello interno (albero). Ruotare l’anello esterno con l’altra mano, nella stessa direzione della cinghia. Se l’anello esterno di sposta, è necessario sostituire l’OAP.
  • Test 2: Tenere l’anello interno (albero) in modo che non si muova. Ruotare l’anello esterno in direzione opposta rispetto a quella della cinghia. Probabilmente, si avvertirà una certa resistenza, ma l’anello esterno dovrebbe ruotare correttamente. In caso contrario, sostituire l’OAP.
  • Nota: L’OAD (disaccoppiatore dell’alternatore a ruota libera) dispone di un sistema a molla nella direzione di trasmissione e dovrebbe ruotare regolarmente in direzione opposta. In caso contrario, sostituire immediatamente il componente. La molla interna è resistente e potrebbe richiedere una chiave e uno strumento specifico per diagnosticare correttamente la puleggia.

Overrunning Alternator Pulley toolkit GAT4955A

Per rimuovere e installare la puleggia a ruota libera per alternatore, sono necessari degli strumenti appositamente dedicati. Gates offre il la valigetta GAT4955A, contenente un set completo di strumenti di installazione e rimozione OAP.




Illustrazione del funzionamento di una puleggia a ruota libera per alternatore.

Guardate come le vibrazioni torzionali della trasmissione sono assorbite.

Guardate la differenza di prestazioni della trasmissione.

® 2010 Gates Corp. l All Rights Reserved.