QUESTION
Pourquoi le moteur doit-il être à température ambiante (15-25°C) pour pouvoir contrôler la tension de la courroie ?  
RÉPONSE
La température du moteur a un impact sur la tension d'installation. Lorsque le moteur chauffe, sa hauteur et sa largeur augmentent, au même titre que la distance entre les différents composants de la transmission. Ces différences revêtent une importance cruciale. Si la tension d'installation de la courroie est paramétrée lorsque le moteur est chaud, la tension sera trop faible une fois le moteur refroidi.