FRAGE
Die Riemendiagramme auf den Verpackungsetiketten des Steuerriemens und des Steuerkits enthalten jeweils ein "T"-Symbol. Was bedeutet dieses?  
ANTWORT
Das "T"-Symbol zeigt auf einen bestimmten Punkt eines Riemenabschnitts und gibt den Punkt an, an dem die Spannung mithilfe des Gates STT-1 überprüft werden muss. Bei Verwendung des STT-1 bedeutet ein einzelnes "T"-Symbol, dass die Teilenummer des Riemens in das STT-1-Gerät eingegeben werden muss (neueste STT-1 Chipversion 006). Wird das "T"-Symbol von einem vierstelligen Code gefolgt, so ist dieser anstelle der Teilenummer in das Gerät einzugeben. Vergessen Sie nicht, dass der Motor nach der Montage des Riemens mindestens zweimal drehen muss, bevor die Spannung überprüft werden kann.