Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

May, 2013

Contacto: Patricia Vauzellle
mediaeurope@gates.com

Gates Polonia produce su kit PowerGrip® número 5 millones

En Junio de 2013, la línea de ensamblaje de kits de Gates Legnica (Polonia) producirá su kit PowerGrip®  número 5 millones, una cifra espectacular alcanzada en un período de tiempo relativamente corto.  A principios de 2011, Gates instaló una modernísima línea de ensamblaje de kits en Gates Polonia, su planta de transmisión de potencia más avanzada de Europa. 

La planta polaca produce el compuesto de mezcla para todas las plantas europeas, así como un amplio abanico de correas trapezoidales y síncronas para aplicaciones industriales y de automoción.  Además de los kits PowerGrip® SBDS (sistemas de transmisión por correa síncrona), en los últimos meses también se ensamblan en la planta los kits Micro-V® ABDS (sistemas de transmisión por correa de accesorios). Al igual que todas las plantas europeas de Gates, Gates Polonia y su línea de ensamblaje de kits trabajan con las máximas garantías de calidad (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001).  

Gates no es solo un prestigioso fabricante de correas de distribución, sino uno de los principales proveedores europeo de tensores equivalentes al equipo original. Tras la puesta en marcha de una nueva planta de producción de tensores de recambio en Izmir (Turquía), el ensamblaje de kits era el siguiente paso a seguir en el proceso de crecimiento de Gates en Europa.  La planta polaca dispone actualmente de diferentes líneas de montaje, en las que se ensamblan la mayor parte de los kits de correas de distribución del mercado europeo de recambios.

Hace veinte años, Gates ya revolucionó por completo el mercado de recambios con el primer kit de correa de distribución PowerGrip®, que permitía la sustitución de las correas, las poleas guía y los tensores al mismo tiempo.   Desde entonces, Gates ha continuado trabajando para ampliar su catálogo, innovando con nuevos productos y mejorando la atención al cliente. Al asumir todo el control del proceso de producción y ensamblaje, Gates se consolidó como auténtico especialista en  correas de distribución: un proveedor capaz de suministrar sistemas integrales y componentes fiables, con un funcionamiento equivalente al del equipo original. Teniendo en cuenta la gran importancia de la correa de distribución en el sistema de transmisión, es preferible no asumir riesgos e instalar kits de correas de distribución que garanticen un rendimiento equivalente al del equipo original.  

En la actualidad, Gates ofrece la gama más completa de kits de correas de distribución del mercado de recambios, una oferta que cubre el 99% de los vehículos en circulación en Europa, tanto sin son de gasolina o diésel como si se trata de modelos asiáticos, europeos o americanos. La última línea de ensamblaje de kits inaugurada en Diciembre responde al aumento de la demanda de kits PowerGrip® con bomba de agua en el mercado de los recambios.  Normalmente, un kit PowerGrip® con bomba de agua de Gates incluye todos los componentes necesarios para una revisión integral del sistema de transmisión por correa de distribución.  El kit puede incluir una o varias correas de distribución, tensores, poleas guía, accesorios necesarios para el montaje, instrucciones de instalación y una bomba de agua específica para cada aplicación, unos componentes en todos los casos de una calidad equivalente al equipo original garantizada.   

Además, Gates pone a disposición de los mecánicos un completo abanico de herramientas  profesionales para motores específicos, con el objeto de ayudarles a instalar correctamente los kits. Gates dispone también del catálogo de aplicaciones más completo y actual del mercado, en versiones en papel y online, para acompañar a los mecánicos en el proceso de selección de los componentes.

Los kits PowerGrip® de Gates son los únicos del mercado cuyos componentes se diseñan y fabrican en paralelo. Y apostar por Gates es mucho más que comprar un kit fiable de una marca de prestigio: significa apostar por una oferta de servicio integral. Los kits PowerGrip® de Gates incorporan todos los componentes necesarios para un sistema de transmisión por correa síncrona junto con las instrucciones de instalación.