Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

February, 2012

Contacto: Kathy Brysse
mediaeurope@gates.com

Manguera de combustible verde y limpia

Gates presenta Barricade®, una manguera de inyección de combustible que ahorra carburante y protege el medioambiente. Ofrece una solución única para una serie de problemas de sustitución de la manguera de combustible agravados por la creciente diversidad de tipos de combustible.
 
Esta manguera de baja permeabilidad utiliza la tecnología de barrera Greenshield™ de 5 capas que evita que el combustible se vaporice en la atmósfera durante su transporte a través del sistema de combustible. Esta manguera está fabricada con un material termoplástico pendiente de patente que proporciona el nivel de permeabilidad más reducido de la industria. Mediante el uso de este material avanzado, la manguera de inyección de combustible Gates Barricade® es 100 veces menos permeable que una manguera de combustible estándar y su rendimiento es cinco veces superior a la de su competidora más cercana.
 
Además de recortar significativamente la permeabilidad de combustible, puede soportar incluso las mezclas de combustible más agresivas. En la actualidad existen muchos tipos distintos de combustible, desde el diesel o el biodiesel a una combinación creciente de gasolinas que contienen etanol, metanol o distintos ésteres. Todos ellos reducen la contaminación pero contienen elementos químicos que pueden dañar el caucho de las mangueras para conducción de combustible de uso general. Gates ofrece una solución, una manguera para inyección de combustible que puede soportar incluso los combustibles más agresivos.
 
La opción más segura
Muchos fabricantes de equipos originales para coches y camiones han utilizado mangueras de baja permeabilidad como la manguera para inyección de combustible Barricade® durante más de 20 años. En muchos países las nuevas normativas afirman que en estos vehículos deben instalarse mangueras de repuesto con un nivel de permeabilidad equivalente.
 
Si se instala una manguera convencional en un coche equipado originalmente con una manguera de baja permeación se corre el riesgo de ser responsable en caso de que la manguera falle de forma prematura. Esto puede suponer el aumento de las reclamaciones de los clientes de su taller en caso de que el motor se averíe debido a la pérdida de presión de combustible o a la rotura de la manguera de combustible causadas por carburantes corrosivos. Con Barricade® no existe el riesgo de que se produzcan averías prematuras.
 
La manguera para inyección de combustible Barricade® está aprobada para su uso en todas las aplicaciones de inyección de combustible y se presenta con cobertura inmediata para todos los sistemas de combustible.