Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

April, 1999


Site: Gates Erembodegem, sèquence 4... Action!

Gates, en tant qu’important fournisseur de première monte, collabore étroitement avec ses clients pour la conception, le développement et les essais de produits. Les centres technologiques et les usines de Gates et ceux de nos clients se complètent. Néanmoins, en décembre dernier, la Ford Motor Company a demandé la collaboration de Gates Erembodegem (Belgique) pour tout autre chose: Ford voulait filmer quelques scènes à Erembodegem pour intégrer dans son CD-ROM de formation.

Sans employés bien formés, une société ne peut pas offrir de qualité ni réaliser de progrès. Tout comme Gates, la Ford Motor Company en est bel et bien consciente. Voilà pourquoi le Département de Formation et de Développement de Ford a décidé de mettre au point une formation interactive sur CD-ROM sur la "Vérification de Conception, Validation de Produit & de Processus". Le CD-ROM n’est pas seulement destiné aux ingénieurs de Ford, mais aussi aux ingénieurs de leurs fournisseurs (e.a. Gates). La stratégie du CD-ROM consistait à présenter, sous forme d’étude de cas, un certain nombre de scénarios relatifs au FEAD1 afin de remplir les conditions quant à la conception et à la fabrication du véhicule, du sous-système et des pièces.

Le principe étant que "c’est en forgeant qu’on devient forgeron", chaque scénario permet aux utilisateurs qui ont déjà acquis quelques connaissances de travailler à leur propre rythme et leur offre donc beaucoup de flexibilité. Comme Gates est le principal fournisseur de Ford en pièces FEAD, le Département de Formation de Ford jugeait intéressant de filmer comment Gates procède lorsque le client demande des accessoires FEAD avec des puissances plus élevées.

Après une étude approfondie du scénario, Ford a décidé de filmer quatre éléments à Gates Erembodegem:

  • un essai de freins hydrauliques, se concentrant sur la transmission de puissance

  • le processus d’usinage des courroies Micro-V®

  • la découpe des courroies: des courroies étant découpées du cylindre

  • une réunion où les ingénieurs discutent des sujets techniques.

Gates a décidé de faire appel à BUT, une agence spécialisée en solutions multimédia et en vidéo, pour s’occuper du tournage. Après deux jours de tournage (et plusieurs jours de réunions préparatoires), la vidéo était prête. Les scènes enregistrées chez Gates ne constitueront qu’une petite partie de la totalité du CD-ROM, mais Ford trouve qu’il est essentiel de montrer à ses ingénieurs comment Gates fabrique et teste ses produits. De plus, le fait que Ford a choisi Gates peut également être considéré comme une reconnaissance du partenariat entre les deux sociétés.

 

1 L’abréviation FEAD signifie "Front End Accessory Drive" (Transmission pour accessoires de devant)

 

Eurofocus, avril 1999