Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
I tubi a pressione MegaSys di Gates migliorano la progettazione del mandrino allargatubi
 

 

 

I mandrini allargatubi sono utilizzati nel processo di produzione di tubi che trasportano olio fossile dall’impianto di trivellazione alla fabbrica in cui è sfruttato. Fontijne Grotnes di Vlaardingen (Paesi Bassi) è un produttore di allargatubi per la mandrinatura di tubi idraulici e Eriks Servicecenter è il distributore Gates di Rotterdam che ha suggerito di dotare i mandrini di tubi flessibili MegaSys Pressure, migliorando il design della macchina. 
 
Industria in espansione
 
Con la crescente richiesta di energia derivante da carburanti fossili, nuovi fonti di gas e olio sono costante oggetto di studio, sulla terraferma come al largo. Il trasporto di carburanti fossili avviene tramite tubi, prodotti in gran numero sulla base di rigide specifiche. Le distanze da coprire sono vaste, dall’impianto di trivellazione allo stabilimento in cui il gas o olio vengono utilizzati per la lavorazione in diversi prodotti. Possono raggiungere centinaia di chilometri, ad es. dall’estermo nord del Mar del Nord a Seabruges. È dunque ovvio che le tubazioni vanno progettate con estrema precisione e poi realizzate in diverse parti, successivamente saldate insieme per ottenere una lunghezza totale di circa 12 metri. Se la concentricità non è perfetta o il diametro esterno delle singole parti varia, le tubazioni non possono essere saldate correttamente. Per garantire un diametro esterno preciso, le tubazioni saldate vengono messe su un mandrino ed allargate finché non raggiungono il diametro preciso.
 
Ed è qui che entra in gioco Gates…
 
I mandrini allargatubi idrauilici utilzzati in questo processo sono progettati dall’azienda Fontijne Grotnes. Sono costituiti da un gruppo d’alimentazione, l’effettiva unità d’espansione ed un carrello. Il gruppo d’alimentazione è costituito da sei motori elettrici da 125 kW ciascuno che azionano pompe idrauliche con una capacità di circa 2.000 litri al minuto. Per il flusso d’olio da e verso l’unità di espansione erano necessari componenti robusti. Ed il distributore Gates, Eriks Servicecenter, ha proposto i prodotti giusti. Il flusso d’olio all’unità di espansione è garantito da tre tubi ad alta pressione Gates 32G5K con rinforzo a spirale e l’olio di ritorno è trasportato da quattro tubi Gates 32G3K. Tutti i tubi sono dotati di flange SAE. E non finisce qui! Composto da tre parti, il mandrino allargatubo può essere smontato per facilitarne il trasporto. E quelli che prima erano tubi rigidi, sono stati ora sostituiti da tubi flessibili con rinforzo a spirale Gates con raccordi UNF ruotati.

La prima macchina è in corso di collaudo nell’impianto di Fontijne Grotnes e sarà successivamente smontata e trasportata al cliente.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend