Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Rivestimenti di tubi
 

                   Rivestimenti di tubi
E rivestimenti che osano…
 
MegaTuff® resiste alle applicazioni più aspre

L’abrasione del rivestimento è la principale causa di guasto prematuro dei normali tubi idrualici in ambienti aspri, come il settore mineriario, in presse a iniezione, cave di pietra o il settore edile. MegaTuff® di Gates rappresenta una duratura soluzione al problema dell’abrasione. Grazie al rivestimento, realizzato in una speciale mescola ibrida, il tubo MegaTuff® è eccezionalmente resistente all’abrasione, ma anche ad olio, ozono, raggi UV, agenti chimici e atmosferici.
Elimina la necessità di costose protezioni del tubo come molle o guaine in nylon, riducendo così i costi complessivi in materiale.
Ultrarobusto

L’innovativo processo di produzione garantisce la massima adesione del rivestimento MegaTuff® al tubo.
Il tubo non si spelerà, rimanendo invece flessibile e garantendo un raggio di curvatura minimo. La combinazione dei tubi a pressione MegaSys® con il rivestimento MegaTuff® offre eccellenti prestazioni a impulso e ottima flessibilità in tutte le dimensioni.
MegaTuff® resiste all’uso prolungato

Nel corso di severe prove di abrasione (ISO 6945), il tubo MegaTuff® ha superato un milione di cicli senza alcun problema. Ovvero più di trecento volte in più dei normali tubi in gomma. MegaTuff® supera qualsiasi altro tubo resistente all’abrasione disponibile oggi sul mercato
.
MegaTuff® Cicli alla rottura – risultati prova ISO 6945
 
 
Table1Table2

 

 

 

 

 

 

 MegaTuff® resiste alle più severe condizioni di abrasione

• Rimane integro se in contatto con bordi aguzzi, detriti o oggetti estrenei
• Ideale per applicazioni a tubi fasciati
• Resiste all’usura se trascinato su superficie metalliche o ruvide
• Elimina la necessità di molle o altre protezioni del tubo
• Resiste alla formazione di crepe in seguito all’esposizione ai raggi UV

MegaTuff®, sinonimo di resistenza superiore a:
• Abrasione (300 volte in più di un tubo comune)
• Ozono
• Agenti atmosferici e UV
• Applicazioni in olio
XtraTuff™: la migliore alternativa quando serve un tubo estremamente flessibile ed altamente resistente all’abrasione.

Il rivestimento XtraTuffTM di Gates offre 25 volte la resistenza all’abrasione di un comune rivestimento per tubo idraulico come da norma ISO 6945, mantenendo al contempo la flessibilità della linea MegaSys®. Garantisce prestazioni eccellenti in applicazioni tubo-tubo e tubo-metallo. Resiste a olio, ozono e raggi UV.

Table3

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend