Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
NUTZUNGSBEDINGUNGEN
 

 

NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR

 
1. ANNAHME DER NUTZUNGSBEDINGUNGEN
 

Im Folgenden werden die Bedingungen eines rechtsgültigen Vertrags zwischen jedwedem Benutzer dieser Webseite („Benutzer“ oder „Sie“) und der Gates Corporation und ihrer Tochtergesellschaften, die über das Gates Corporation-Geschäftssegment agieren, aufgeführt  („Gates Corporation“).Durch das Aufrufen, Durchsuchen und/oder Benutzen dieser Webseite („Webseite“) erkennt der Benutzer an, diese Bedingungen gelesen und verstanden zu haben, und erklärt, durch diese sowie alle geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich der Ausfuhr- und Wiederausfuhrkontrollgesetze und -vorschriften der USA, gebunden zu sein. Wenn Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, sind Sie nicht zur Nutzung dieser Webseite berechtigt.Das hier bereitgestellte Material ist gesetzlich geschützt, hierin u. a. eingeschlossen US-amerikanisches Urheberrecht sowie internationale Verträge. Diese Webseite wird durch die Gates Corporation von ihrem Geschäftssitz im Bundesstaat Wisconsin, USA, aus kontrolliert und betrieben. Sie kann von allen (50) US-amerikanischen Bundesstaaten sowie allen anderen Ländern aus aufgerufen werden; der Vertrieb oder die Lizenzierung von auf dieser Webseite angebotenen Produkten ist jedoch nur für Kunden und Lieferanschriften in den USA möglich. Benutzer, die diese Webseite von einem Ort außerhalb der USA aus aufrufen, tun dies auf eigene Veranlassung und sind für die Einhaltung der geltenden lokalen Gesetze verantwortlich.

 
2. GELTENDES RECHT
 

Alle Forderungen und Ansprüche im Zusammenhang mit dieser Webseite und der Benutzung dieser Webseite sowie der darin enthaltenen Materialien unterliegt den Gesetzen des Bundesstaates Wisconsin, USA, unbeschadet den Bestimmungen des Kollisionsrechtes. Ferner erklären Sie sich hiermit im Hinblick auf derartige Angelegenheiten einverstanden mit und unterwerfen sich der ausschließlichen persönlichen Rechtsprechung und dem Gerichtsstand des Staates und der Bundesgerichte in Milwaukee County, Wisconsin.

 
3. MARKEN UND URHEBERRECHTE
 

Die auf dieser Webseite verwendeten und angezeigten Marken, Dienstleistungsmarken und Logos („Marken“) sind registrierte und unregistrierte Marken der Gates Corporation sowie Dritter. Nichts auf dieser Webseite darf so ausgelegt werden, als würde eine Lizenz oder ein Recht zur Nutzung einer auf dieser Webseite angezeigten Marke implizit, durch Ausschluss der Einrede oder auf andere Weise ohne die schriftliche Genehmigung der Gates Corporation gewährt. Marken der Gates Corporation dürfen in keiner Weise ohne die vorausgehende Genehmigung der Gates Corporation verwendet werden. Die Gates Corporation untersagt die Nutzung jeglicher Marke der Gates Corporation als Hot Link zu dieser oder jedweder anderen Webseite der Gates Corporation ohne die vorausgehende schriftliche Zustimmung der Gates Corporation.

 
4. LINKS ZU WEBSEITES DRITTER
 

Diese Seite enthält Links zu Webseites Dritter. Die verlinkten Seiten unterliegen nicht der Kontrolle der Gates Corporation; die Gates Corporation ist nicht für die Inhalte der verlinkten Seiten, jedwede Änderungen oder Updates der verlinkten Seiten, jedweden Link auf einer verlinkten Seite oder jedwede Übertragung von einer verlinkten Webseite verantwortlich. Die Gates Corporation stellt diese Links zu Webseites Dritter lediglich als Hilfestellung zur Verfügung; die Aufnahme eines Links auf diese Webseite impliziert nicht das Einverständnis der Gates Corporation mit den Inhalten dieser Seite.

 
5. NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN
 

Das Urheberrecht an allen auf dieser Webseite bereitgestellten Materialien liegt bei der Gates Corporation oder beim ursprünglichen Verfasser des Materials. Sofern hier nichts anderes erklärt wird, darf keines der Materialien in jedweder Form oder auf jedwede Art kopiert, vervielfältigt, verbreitet, wiederveröffentlicht, heruntergeladen, angezeigt, bekannt gegeben oder übertragen werden, hierin u. a. eingeschlossen auf elektronische Art, mechanisch, durch Photokopie, Aufzeichnung und oder auf sonstige Weise, ohne zuvor die vorausgehende schriftliche Genehmigung der Gates Corporation oder des Inhaber des Urheberrechts eingeholt zu haben. Sie sind außerdem nicht berechtigt, ohne die vorausgehende Genehmigung der Gates Corporation jedwedes auf dieser oder einer anderen Webseite veröffentlichte Material zu „spiegeln“.

 
6. GARANTIEAUSSCHLUSS
 

OBGLEICH DIE GATES CORPORATION SICH BEMÜHT, KORREKTE UND AKTUELLE INFORMATIONEN AUF DIESER WEBSEITE ANZUZEIGEN, WERDEN DIE MATERIALIEN AUF DIESER WEBSEITE „SO WIE SIE SIND“ BEREITGESTELLT; D. H. OHNE JEDWEDE IMPLIZITE ODER EXPLIZITE GARANTIEN, HIERIN U. A. EINGESCHLOSSEN IMPLIZITE GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DES NICHTVERSTOSSES GEGEN ODER DER SONSTIGEN NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN, VON DENEN HIERMIT JEDER EINZELNE FALL AUSGESCHLOSSEN WIRD. DIE GATES CORPORATION GIBT KEINE ZUSAGE ODER ERKLÄRUNG IM HINBLICK AUF DIE NUTZUNG, GÜLTIGKEIT, KORREKTHEIT ODER ZUVERLÄSSIGKEIT ODER ABER IM HINBLICK AUF DIE ERGEBNISSE DER NUTZUNG DER MATERIALIEN AUF DIESER WEBSEITE ODER JEDWEDER MIT DIESER WEBSEITE VERLINKTEN SEITEN ODER IN SONSTIGEM ZUSAMMENHANG MIT DIESEN MATERIALIEN AB.

 

Die Pflichten und Verpflichtungen der Gates Corporation in Bezug auf die Produkte oder Leistungen der Gates Corporation unterliegen ausschließlich den Vereinbarungen, unter denen sie verkauft oder lizenziert werden. Die Gates Corporation garantiert nicht die Verfügbarkeit einzelner hier aufgeführter Teilenummern.Die Produktverfügbarkeit muss zum Zeitpunkt der Bestellung bestätigt werden. Produktbestellungen können von der Gates Corporation angenommen oder abgelehnt werden.

 

7. INFORMATIONEN ZUR REGISTRIERUNG – VERSCHLÜSSELUNG/SICHERHEIT

 

Der Registrierungsbereich dieser Webseite bietet die branchenüblichen Sicherheitsvorkehrungen, die über den Browser des Käufers verfügbar sind. Andere Bereiche dieser Webseite sind öffentlich zugänglich. Erhält ein Benutzer Inhalte, die eine Registrierung erfordern, kann ein Vertriebsmitarbeiter den Benutzer auf Wunsch oder auf Veranlassung der Gates Corporation auf eine Informationsanfrage hin kontaktieren und unterstützen.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend