Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

December, 2012

Contact: Kathy Brysse
mediaeurope@gates.com

Gates étend sa gamme de kits de courroies de distribution avec pompe à eau

Gates ajoute 28 références à sa gamme de kits de courroies de distribution avec pompe à eau SBDS (transmissions synchronisées).  Au total, Gates propose 141 kits avec pompe à eau, compatibles avec un nombre impressionnant de marques et de modèles de véhicules.

Un kit avec pompe à eau PowerGrip® Plus contient toutes les pièces indispensables à un remplacement complet du système de distribution.  Chaque kit se compose d'une ou plusieurs courroies de distribution, de galets tendeurs, des accessoires nécessaires, des instructions de montage et d'une pompe à eau, le tout de qualité identique à celle du fabricant d'origine, et parfaitement adapté à votre application!  

Le remplacement de l'intégralité de la transmission par courroie de distribution s'avère plus économique sur le long terme.  Dans la plupart des cas, le remplacement de la courroie de distribution et la pompe à eau ne prend pas plus de temps.  C’est une bonne habitude qui permet également  d'évaluer l'usure éventuelle de la pompe à eau, qui a déjà effectué un cycle d'utilisation complet.  Si vous ne remplacez pas la pompe à eau en même temps que la courroie, vous vous assurez qu'elle pourra supporter un second cycle complet d'utilisation.

La tranquillité d'esprit de l'utilisateur final représente un atout majeur, et les mécaniciens apprécieront le fait qu'en cas de défaillance de la transmission, toutes les pièces du système auront été inspectées simultanément et bénéficieront de la même garantie.  L’avantage pour les distributeurs réside dans la simplicité de la commande : une seule référence,  tous les composants nécessaires étant rassemblés dans une même boîte.

L'extension de la gamme de kits avec pompe à eau PowerGrip® Plus fait suite à l'extension de la gamme de systèmes de transmissions auxiliaires, et renforce la position de leader de Gates sur le marché des pièces de transmissions.